This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:关于 PMP21098中的 UCC28056、UCC25630和 UCC24610

Guru**** 2615045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, PMP21098, UCC256304, UCC24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655523/ucc28056-about-ucc28056-ucc25630-and-ucc24610-in-pmp21098

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: PMP21098UCC256304UCC24610

PMP21098 设计原理图中使用了 UCC28056 (PFC)和 UCC25630 (LLC DC/DC)。

现在我的想法是:首先 UCC28056的电源电压变为高电平、然后 UCC256304开始工作。

但 UCC28056的电源 VCC 似乎由 UCC256304的 PIN12 (RVCC)提供。 因此、如果 UCC256304不起作用、 则没有 RVCC 来使 UCC28056正常工作。

我是不是犯了个错误?
您能帮我找到 UCC28056的 VCC 来自哪里?

2. PMP21098中使用了两个 UCC24610。 我能否 用一个能够驱动两个栅极的 TI IC 替换它?

(我已尝试搜索、但未找到任何内容。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhun:

    UCC256304的 HV 引脚具有高压启动功能。 这会为 VCC 电容器充电。 一旦 VCC 电压高于 UVLO 阈值、UCC256304将生成 RVCC 电压。 RVCC 随后用于为 UCC28056供电以打开 PFC 级。

    理论上、您可以使用能够驱动两个 MOSFET 的同步整流器 IC 来替代两个 UCC24610。 我需要检查 TI 是否有能够做到这一点的 SR IC。 我看到的大多数 SR IC 仅与1个 MOSFET 配对。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的答案是如此之快和乐于助人。 非常感谢。

    还有另一个问题。
    现在、我需要减小 UCC28056电路中电解电容器的尺寸。 在通常情况下(20kHz)、我需要大约100uF 的电解电容器。
    但当 TON=5.09us 时,100kHz (通常大于20kHz 是可以的,人们听不到噪音),Vin(AAC)=90V、150W,

    因为100kHz 比20kHz 快得多、所以我认为它只需要一个更小的电解电容器、例如50uF 或更小的电解电容器。

    但我不确定。 能不能告诉我它是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhun:

    这取决于您愿意承受的交流纹波量以及您的设计所需的保持时间。 我认为一个好的开始位置是 UCC28056设计计算器、它可以为 PFC 级的大容量电容提供建议。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhun:

    为了跟进、我没有看到任何 SR 控制器能够驱动次级侧上的两个 FET。

    此致、
    本·洛夫