This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406MHEVAL:如何正确连接更多并联 LED?

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3550, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667519/lm3406mheval-how-to-proper-connect-more-parallel-leds

器件型号:LM3406MHEVAL
主题中讨论的其他器件:LM3550TPS92515

尊敬的 TI 论坛:

我有2个评估板和2个 LED。 当我从第一个板将 LED 连接到第二个板时 、我看到电流仅流过一个 LED、电流加倍。 这意味着、如果我设置700mA、并且每个 LED 上的电流应该为700mA (而不是仅在一个 LED 上为1.4A)。 另外、奇怪的是、我可以在 LED+和 LED-之间测量0.6V、而不使用 LED (开路)、这很奇怪。 输出电容器是否可以存储该电压? 但我无法对该电容器放电、这也很奇怪。 感谢您的支持。

BR

Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    不应连接两个板的 LED 端子、即器件的 CS 引脚、因此误差放大器将相互对抗。 两个 EVM 的接地端应连接在一起、然后每个 EVM 将正确调节其 LED 中的电流。

    对于降压转换器、您将始终看到一些开路输出电压。 由于 CS 处于低电平、它仍在尝试切换、但电流没有流动的地方。 因此、它会将输出电容器充电至某个值。 但愿这有所帮助。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clint、

    您能否提出一款 ASIC 或评估板、它 可以为1个 LED 提供~1.5A 电流、我可以并行控制4个 LED? 如上图所示。

    非常感谢

    BR

    Marcin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    我找到了 LM3550 5A 超级电容器闪光灯 LED 驱动器。 是否可以与 Iflash 1.5A 并行连接使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    我不确定 LM3550、因为我没有相关经验。 但我们有大量可实现1.5A 电流的 LED 驱动器。 我只是不清楚您究竟是如何驱动4个 LED 的。 您是并联连接它们并使用1.5A (每个 LED 为375mA)、还是尝试在每个 LED 中驱动1.5A 并单独控制它们? 更清晰的图片将有助于您了解可用的输入电压。

    谢谢、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    4个 LED,每1.5 A 并联
    -它可以是1个、2个或4个 LED 驱动器,但具有 LED 接地(可能是并行连接)
    是的,我想独立地控制它们
    -我需要闪光灯 LED 驱动器
    谢谢
    Marcin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcin、您好!

    它取决于您的输入电压、但您可以为每个 LED 使用一个 TPS92515。 它具有高侧电流感应功能、因此 LED 阴极可接地、并可单独控制每个阴极。 它们的速度非常快、因此非常适合闪存应用。

    此致、

    克林特