This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:我们是否知道如何在不使用 PMBus 的情况下调节输出电压(6相+两相)?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681, TPS53667, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654814/tps53681-may-we-know-how-to-adj-output-voltage-6-phase-2phase-without-pmbus

器件型号:TPS53681
主题中讨论的其他器件: TPS53667TPS53647

你(们)好,先生  

我们是否可以知道如何在没有 PMBus 的情况下调节输出电压(6相+两相)?

                             令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    在 TPS53681上、唯一用于调节 VOUT 的选项是通过 PMBus。 与 TPS53647或 TPS53667不同、该器件上没有任何引脚搭接选项。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carmen
    有一些程序 IC 流程、如下所示:
    1.在向客户发货之前、TI 是否可以帮助 progrep TPS53681?
    2.如果无法编程、如何在生产阶段进行编程。(因为如果上电、客户将向其控制器获取错误的 Vout 电压)
    Tps53861能否直接修改为八相输出?
    我们得到的是使用 CSD95480的 Innovium、我们是否知道 CSD95480/CSD95490之间有何不同?

    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bogey、

    请查看以下我的答案:

    1. TI 在将器件交付给客户之前不会对其进行预编程。
    2. 如果从客户那里购买了 Avnet 等分销商、则会为其预编程部件。 如果客户不想走这条路、他们可以始终 在组装过程中使用 Fusion 制造工具并使用提前创建的程序文件对 TPS53681进行编程。 有关该选项的更多详细信息、请参阅链接。  
    3. TPS53681不支持单路输出的8相配置。 但是,目前正在开发新的部件,以支持单轨需要大于6相位的应用。
    4. CSD95480与 CSD95490在行业标准封装中基本相同。 由于不采用 TI 的高级封装、热性能、效率和电流额定值略低于490。

    请告诉我您是否还有其他需要。

    谢谢、

    Carmen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carmen、

    1.您建议使用哪一部分? 480或490?
    2.加电时、对 TPS53681进行编程之前的输出电压是多少?

    此致、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Carmen

    加电时、对 TPS53681进行编程之前的输出电压是多少?(默认情况下与 EVB 相同?)
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    据我所知、性能差异很小、但我可以在 FET 团队中复制、以详细阐述各个器件之间的差异。 从我知道的主要原因一直到您的客户是否希望与其他供应商兼容。

    从数据表第46页开始的默认寄存器状态表中可以看出、通道 A 的启动电压为0.9V、通道 B 的启动电压为0.8V

    谢谢、

    Carmen