This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:过流保护问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666614/lm5020-over-current-protection-issue

器件型号:LM5020

您好!

我们目前正在使用客户的 LM5020设计输入直流28V/输出直流(12V/2.2A)。

现在出现过流问题。

以下是次级侧短路时发生的现象。

如图所示、当次级侧短路时、输出电压略有下降、输出电流上升至9A。

我应该检查电路的哪个部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电路似乎是反激式。 LM5020过流限制是通过限制初级侧开关峰值电流来实现的、该电流不是直接输出电流。 您需要查看是否正确选择了电流感应电阻器。 您还不应使用过大的变压器、而应使用适当的尺寸、使其能够支持满载但不会过载能力、 这样、它更容易进入饱和状态、从而快速提高初级峰值电流、从而防止次级侧出现过大的短路电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复。

     我将提供相应的电路图和变压器规格。 是否可以回顾该电路?

    我认为 Trance 设计有问题。 我应该减小我的距离吗?

    您还有哪些其他预防措施?

    e2e.ti.com/.../EAX67343206_2D00_2.2_2D00_SCHE_5F00_PDF.pdf

    e2e.ti.com/.../Trams-17POC_2D00_LS01-EFD3130-2018.01.03.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到您打开了有关此主题的另一个主题。 那么、让我们关闭这个并在该主题中继续讨论。