This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090:当前负载问题

Guru**** 2578915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655128/tps40090-current-load-issue

器件型号:TPS40090

我们的设计需要满足120A,、但我们测试它仅满足80A,您能帮我检查电路?RCS 正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    电感和 DCR 值是多少?
    您能否增大 ILIM 和 GND 之间的电阻器值、并检查负载电流是否可以增大到120A?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生
    电感为0.22uH、DCR 为0.29m Ω。ILIM 和 GND 之间的电阻与演示板,演示板设计电流为120A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    实际上、我想客户想知道 DS 中第11页公式5中的 RCS 意味着什么? 是 DCR 吗? 或电流感应电阻器?

    谢谢。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ILIM 引脚电压用于设置 OC 阈值。 根据计算、您的设计中的 ILIM 电压应足够高。

    您能否检查四个电容器(C139、C141、C143、C144)是否放置在靠近控制器 CSx 和 CSn 引脚的位置?
    此外、您能否检查环路是否稳定? 您可以检查 Vout 是否开始振荡、以及负载电流接近80A 时是否存在较大的开关抖动。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在客户的设计中看不到电流感应电阻器。

    在客户的设计中、使用 DCR 感应电路、因此 RCS 是指 DCR 值。

    谢谢