This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:14V 输出系统设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666808/lm2623-the-design-of-14v-output-system

器件型号:LM2623
主题中讨论的其他器件: TPS61085

您好!

我们的客户正在评估其设计中的 LM2623、输入是超级电容器、电压为3V、所需的输出电压为14V。 在数据表中、典型应用基于5V 输出、BOOT、VDD 和 EN 引脚直接连接到输出。 但是、三个引脚(BOOT、VDD、EN)的最大电压为10V、我们无法将这些引脚直接连接到输出、因此我们应该如何进行设计? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个评估选项:(1)将这些引脚连接到 VIN、(2)考虑其他 TPS61xxx 升压转换器、如 TPS61085。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回复。 TPS61085的最小 VIN 电压为2.3V、无法满足最小输入电压的需求。 第一个选项可能是一种方法、此外、我们能否通过两个电阻器将输出电压分压至5V、并提供给 BOOT、EN 和 VDD 引脚? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw、您好!

    输入电压范围是多少? 您还可以使用电阻器和齐纳二极管为 BOOT、EN 和 VDD 获取5V 电压。

    此致、
    Zack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zack、

    超级电容器的输入电压范围为0.8V-3V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能使用电阻分压器为这三个引脚提供电压。 它们从输出端获取电流、电阻分压器将不允许该电流。 此外、启动在0.8V 时可能是一个问题。 因此、请考虑我们几天前推荐的另一种选择。