This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:使电压斜升降至1V/1ms

Guru**** 2445050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665405/lm27313-getting-the-voltage-ramp-down-to-1v-per-1ms

器件型号:LM27313

我目前正在进行一个非常简单的设计。 VIN 为3.3V、Vout 为7.5V、最大电流约为120mA。  

我们使用 Webench 仿真了启动、并监控了稳态。 我们也使用了推荐的器件。 我们遇到的问题是斜降。 我们将电源与具有特定断电要求的 IC 结合使用、其中、它必须在4V 和3V 电压之间以1V/1ms 的速率下降。 LM27313的问题是、斜降需要更长的时间(~140ms)。 这会导致 IC 出现问题。

是否有任何方法可以加快器件的断电速度?

还是应该考虑使用另一个开关?

谢谢、

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

     我对您的问题有点困惑。

     问题是 LM27313的输入电压是从4V 到3V/1ms 的斜坡、就像锯齿,一样、您是否希望输入电压下降到7.5V?

     Jing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jing、

    很抱歉、我应该说掉电而不是缓降。
    因此不像锯齿一样。

    在 Webench 中可以清楚地看到加电、这清楚地显示了这一点、并且我们的应用的行为与此完全相同。
    我希望以线性方式从开关上移除电源、因为7.5V 电源轨上的 IC 需要特定的断电模式。
    具体而言、在4V 至3V 范围内、IC 的一部分仍处于通电状态、并且在此阶段会出现问题、因此每1ms 1V 电压下降。

    -Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IC 没有您需要的斜降控制。 您可以通过逐渐升高 FB 电压来使 VOUT 逐渐下降、从而对 FB 电压起作用。