This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:睡眠模式下的最大电流消耗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655154/bq40z50-max-current-consumption-in-sleep-mode

器件型号:BQ40Z50

尊敬的团队:

bq40z50睡眠模式期间的电流消耗是否有最大值?

数据表指定了典型值、但没有指定最大值

谢谢、此致、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Basil:

    bq40z50睡眠模式期间的电流消耗值可能会因布局和其他电路注意事项而异。

    如所述、在 TA = 25°C 且 VCC = 14.4V 的情况下、CHG 关闭、DSG 打开、无 SBS 通信以及 CHG 关闭、DSG 关闭且无 SBS 通信时、典型睡眠模式为75uA。

    一种经验方法可能最适合确定器件的特定 VCC 和工作温度范围。

    此致、
    Bryan Kahler