This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:使用电解电容器时

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666660/tps53319-when-electrolytic-capacitor-is-used

器件型号:TPS53319

您好!

当为输出电容器使用电解电容器时、是否需要与连接 Vout 的电路混合使用?
此外、 在本例中、我们是否需要纹波注入电路?
我担心电解电容器的 ESR 不起作用。

此致
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    通常、您可以混合电解电容器和陶瓷电容器。 您必须查看阻抗曲线以查看开关频率下的阻抗、以确定是否需要纹波注入。 它将取决于您的特定组合输出电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    很抱歉我迟到了。
    "阻抗曲线"是否意味着电容器的频率特性?
    是否可以通过计算判断是否需要纹波注入?
    如果您可以判断、请告诉我计算方法和标准值。
    它不必是保证值。

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    让我看看我能找到什么。  我稍后会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我们建议 FB 引脚上的纹波为10mV 至15mV。 输出电压纹波大约为 VOR =(ESR*ILP-p)+(ILP-p /(8*Cout*Fsw))。 该纹波会衰减反馈引脚上的 VREF/Vout 系数。 请勿让 VFB 处的 Rippl 分量超过50mV。