This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:电流限制阈值

Guru**** 2610015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655348/lm5117-current-limit-threshold

器件型号:LM5117

数据表中的 VCS (TH)规格显示为120mV +/- 12%。

我们是否有任何显示阈值直方图的批次数据? 如果是、请提供-最好查看不同温度点的分布情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我将直接检查并跟进。

    此致、
    Tim