This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160A:降压应用的最大负载电流?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655029/tps61160a-maximal-load-current-for-buck-applications

器件型号:TPS61160A

大家好、

我正在尝试确定 TPS61160A 在大约8.3V 时可提供的最大负载电流。

数据表中给出的8.2.1.2.1最大输出电流公式为我提供了一个不可能的 Iout 最大电流。

我使用了建议的22uH 电感 器 VLCF5020T-220MR75-1和肖特基二极管 LSM115JE3/TR13 (正向电压= 0.22V)。

TPS61160A 是否 可以专门用于升压模式? 如果是、是否有用于降压应用的替代芯片?

以下是我的设计规格:

标称 Vin = 12V

标称 Iout = 180mA @ Vout=8.3V

负载是一个 LED 背光、由9个并联的行组成、每行3个白色 LED。 每行需要20mA 电流、因此负载总体消耗为180mA。

感谢你的帮助。

Isabelle G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isabelle、
    恐怕 TPS61160A 只能在升压模式下工作。 在您的应用中、输入电压高于输出电压、升压转换器不适用。 如果您仍想使用 TPS61160A、可通过两种方法尝试:1. 构建 SEPIC 转换器、我们没有 SEPIC 转换器的参考设计、但其原理应该起作用。 2.添加一个降压转换器的前级,将12V 转换器转换为5V,然后与升压 TPS61160A 背光驱动器级联,这样做会更简单。
    希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Caryss Li ]您好 Isabelle、
    恐怕 TPS61160A 只能在升压模式下工作。 在您的应用中、输入电压高于输出电压、升压转换器不适用。 如果您仍想使用 TPS61160A、可通过两种方法尝试:1. 构建 SEPIC 转换器、我们没有 SEPIC 转换器的参考设计、但其原理应该起作用。 2.添加一个降压转换器的前级,将12V 转换器转换为5V,然后与升压 TPS61160A 背光驱动器级联,这样做会更简单。
    希望这对您有所帮助。

    [/报价]

    您好、Caryss、

    我将研究这些选项、但我目前正在尝试避免使用外部电路。

    TPS61160A 的替代产品是否在背光驱动器的降压模式下工作? 我在搜索工具上没有找到任何 IC。

    谢谢

    Isabelle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Isabelle、
    我们没有降压模式背光驱动器。 您可能会尝试找到降压驱动器而不是背光驱动器。 请在没有启动 TPS61160A 的情况下发布另一个线程、以查看其他线程是否可以为您提供帮助。
    希望这对您有所帮助。