This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62085:FB 引脚连接、可实现0.8V 输出

Guru**** 2501515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655165/tlv62085-fb-pin-connection-for-0-8v-output

器件型号:TLV62085

您好!

对于0.8V 输出应用、Webench 建议按下图所示进行连接、或者我只需将 FB 连接到输出、而无需 Rfbt 和 Rfbb。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    感谢您提出有趣的问题。
    您实际上可以将输出连接到 feedbak 并使 Rfbb 保持断开状态。
    您从 Webench 获得的结果是由于无法将"无限"处理为一个数字。

    享受您的设计!

    谢谢、此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emmanuel、

    感谢您的支持!