This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:关于 TPS65910Ax 的断电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667000/tps65910-about-power-down-on-tps65910ax

器件型号:TPS65910

您好!

 

关于 TPS65910Ax (EEPROM 配置模式)断电时的关断序列时间,

我的客户询问问题。

(问题)

(1)关断序列时间(TDS OFF2)的内容在数据表图5-2 (第39页)和用户指南图3 (第6页)之间有差异。

他们认为数据表图5-2是正确的。 他们的理解是正确的?

(2)在 TDS OFF2之后、当 PWRHOLD (L->H)在剩余部分输出电压下再次执行加电时、是否会对 TPS65910或 AM335x 产生任何影响?

(当再次执行上电时、仍然保持一定的输出电压、是否有任何问题?)

每个输出电容值与 AM335X_ICE 电路板的原理图相同。


 

此致、

Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65910数据表显示了 上电序列固定引导模式:图5-2中的01b、其中 BOOT1 = 0b 和 BOOT0 = 1b、而相关的表5-3显示了每个电源轨的时隙。 例如、该表中的 VDD2时隙为4。

    《适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南》(SWCU093F)图3中显示的时序图 显示了引导模式10b 的加电序列、其中 BOOT1 = 1b 且 BOOT0 = 0b、相关的表2显示了每个电源轨的时隙。 例如、该表中的 VDD2时隙为7。

    上述两个表都与图中的时序图相匹配、因此我理解这两个图都是准确的。 这些图简单地显示了基于 BOOT1和 BOOT0引脚的硬件引脚搭接的不同上电序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。

     

    我了解了引导模式下的不同电源序列。

    我对关断序列时间(TDS OFF2)的时序还有其他疑问。

    a)如果 BOOT1 = 0且 BOOT0 = 1

    根据数据表图5-2 (第39页)、它从 PWRHOLD 的下降沿开始。

    b)如果 BOOT1 = 1且 BOOT0 = 0 (EEPROM 引导)

    我们参考了《用户指南》图3 (第6页),但我们无法明确 TDS OFF2的起点。

    请告诉我们在此模式下 TDS OFF2的起点吗?

     

    此致、

    Tao2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中图5-2中的断电时序图是正确的、清楚地显示了 tdsOFF2和 tdSOFF1。

    SWCUF093F 用户指南图3中的断电时序图不正确当左侧垂直虚线到达图的 PWRHOLD 部分时、PWRHOLD 应变为低电平。

    请参考我对该图纸的手工编辑: