This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:什么是 TPS65217的 SDA 灌电流(IOL)?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653972/tps65217-what-is-sda-sink-current-iol-of-tps65217

器件型号:TPS65217

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 TPS65217用于他们的新产品。

 他们需要知道 SDA VOL 和 SDA IOL。

 请告诉我 VOL 是什么? 您能否告诉 我 IOL 条件(1mA? 还是2mA?)  测量值?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya、
    VOL 为0.3V、IOL 为1mA。 SDA 和 SCL 也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Gordon、
    非常感谢您的回复。
    在1mA IOL 时、这个0.3V 是最大值吗?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

     是的、SIR、 1mA IOL 时的最大值为0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈登、

    非常感谢!

    此致、
    Kazuya Nakai。