This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:bqStudio

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667621/bq27gdk000evm-bqstudio

器件型号:BQ27GDK000EVM

我尝试将 GDK 与 BQ27421 EVM 和 bqStudio 结合使用。

  • 首先、电池电压为4.011V 时显示为0%(电池实际上接近充满电)。
  • 我单击"Start (开始)"按钮进行充电、遇到以下错误、"BAT_DET 位必须启用。 操作已中止!\"
    • 电池没有第三根导线(热敏电阻)。 那么、我如何强制使用 BAT_DET 位呢?

谢谢、

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    请查看 bq27421 EVM 的快速入门指南。 它包含设置指令。 您需要清洗数据闪存操作配置寄存器中的 BIE 标志、因为您没有热敏电阻、请在命令窗口中单击电池插入命令、然后将设置 batdet 标志。 否则、设置 BIE 标志并使用热敏电阻。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我能够设置 BAT_INSERT 一次、一切看起来都在运行(所有电池参数)。
    但是、一旦我单击复位、我似乎无法使它再次工作。
    我通过单击"BAT_INSERT "获得以下响应:N/A

    是否有特定的命令序列可运行以使 bq27421A 报告电池参数?
    谢谢、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    否则、您不应按下重置按钮、否则将清除我认为的 BAT_INSERT。 如果您完全需要重置监测计、则应进行软重置。 我必须再次提醒您阅读 EVM 的快速入门指南。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    下面是我使用的 BQ27421 EVM。
    www.ti.com/.../bq27421evm-g1a
    我已经查看了用户指南(而不是快速入门指南)
    www.ti.com/.../sluua63a.pdf
    该指南似乎对我遇到的问题没有帮助。
    您能给我指出我应该查看的正确部分吗?
    再次感谢、

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew。
    通过以下链接快速入门:
    www.ti.com/.../sluuah7b.pdf

    所有章节都很重要、但最重要的章节是3和4。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我之前实际上已经看过这个文档。
    我认为我遇到的问题是无法从 bqStudio 向 bq27421A EVM 发送命令、尤其是 BAT_INSERT。
    该命令返回"N/A"。
    这是否与 GDK 具有其自己的 bq27421 EVM 这一事实有关? 也许我可以尝试使用内部 bq27421 EVM。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GDK 上的 JP7是 BIN 上拉或下拉选择。 我已将其设置为低电平、因为我们的电池没有有源热敏电阻。
    此外、bq27421A 也是非密封的。 我是否需要执行解封和密封以强制设置 BIE?
    此致、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    有两个选项、就像我在之前的帖子中指出的那样。 一个带有热敏电阻、另一个没有热敏电阻。 如果没有像您的情况那样使用热敏电阻、请清除 BIE 标志并单击 bat insert 命令。 然后确保设置了 batdet 标志。

    确保器件处于解封和完全访问模式。 如果您处于非密封和完全访问模式,则会设置 SS 和 FAS 标志。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Onyx、

    如何清除 BIE 标志?  在"Advanced Comm I2C"中发送清除命令。  请问具体步骤是什么?

    目前、BAT_DET 位为绿色、bq27421似乎处于非密封模式(否则它旁边会显示一个锁定)。

    我认为我需要采取具体步骤来完成。  

    非常感谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我明白了。  它位于"Data Memory"->"Configuration"->"Registers"->"OpConfig"下

    然后、点击 BIE 位(OpConfig 的第5位)并点击"Write to Data Memory"。

    它现在正在充电。  我看到充电 LED 亮起(橙色)。  我还会看到 STAT LED (红色)。  STAT LED 是否应亮起?

    谢谢、

    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew
    有关该 LED 的定义、请参阅 GDK 用户指南。 如果充电正常、我相信一切都好。
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。
    我开始尝试学习周期。 如果有任何问题、我将开始另一个线程。
    此致、
    Andrew