This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54200:器件在运行3-5分钟后关断

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654816/tps54200-device-shut-down-after-3-5-minutes-of-operation

器件型号:TPS54200

你(们)好。

我的客户在使用 TPS54200时遇到一些问题、他发现 TPS54200在运行3-5分钟后关闭。

下面列出了测试条件:

  • VIN = 24V
  • Iout = 1.3A
  • LED = 2S 红外 LED

客户还发现执行以下操作可以解决此问题:

  • 将 Vin 更改为12V、而其余部分不变
  • 保持 Vin 为24V、但将下图中的 R21和 C1更改为 EVM 值(910 Ω 和82nF)

请帮助您澄清以下问题吗?

1.根据数据表,需要根据2kHz 的极点频率选择 RF 和 CF。 (未在随附的原理图中考虑)

您认为这与这种现象有关系吗? 比如系统不稳定? (但是、当输入电压为12V 时不会发生这种情况)

2、我们还怀疑输出电流可能已达到电流限制阈值、因为当输入电压为24V 时、占空比较小。

请就此提供您的想法吗? 我们还需要验证什么才能找出原因?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

     您是否介意测量 LED 电流和输出电压以及用于 rhe 参考的 SW 波形?

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、夏季、

    您是指在正常条件下测量这些参数吗?

    关于 SW 波形、您建议的时间刻度是多少?

    谢谢!

    此致、
    许耀明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

     如果根本原因是循环不可表、您可以发现占空比是不可表的、然后您可以调整详细信息的比例、谢谢!

    夏季