This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256301:有关 UCC256301 SIMPLIS 模型的问题。

Guru**** 2582055 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655151/ucc256301-question-about-ucc256301-simplis-model

器件型号:UCC256301

尊敬的支持成员:


我对 UCC256301 SIMPLIS 模型有疑问。

我使用 SIMPLIS 打开了 UCC256301 SIMPLIS 模型。

但 SIMPLIS 在“Command (命令)”窗口显示了错误消息。

错误消息
显示“解密失败:无法解密数据”。

有什么解决方案吗?

SIMPLIS 版本为8.1。


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您关注 UCC256301。 我将查看您看到的 simplis 错误消息。 同时、您可以查看 UCC256301的 webench 模型。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    为了澄清问题、您使用的是 Simplis-Simetrix Elements 免费演示版本吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回复。
    我使用了 SIMPLIS/Simetrix 免费演示版本。


    我也可以将其用于免费的演示版本吗?

    要运行免费的演示版本、是否有其他解决方案?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    免费演示版本似乎存在问题。 我能够在 Simplis 的演示版本上重新创建错误消息、并且能够在完整版本中无错误地运行仿真。

    Simplis 已经意识到了这个问题、但我无法提供任何形式的时间表来说明此功能是否/何时在免费版本中可用。

    您可以使用 Webench 根据您的设计要求创建模型电路。 数据表本身还包含使用 UCC256301进行设计的步骤。 这些是我目前可以为您提供的唯一选项。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。