This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:具有输出压摆率的电子保险丝

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2421-1, TPS2590, TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655168/tps25927-e-fuse-with-output-slew-rate

器件型号:TPS25927
主题中讨论的其他器件:TPS2421-1TPS2590TPS24750

你好

我的客户正在匆忙寻找电子保险丝,WS 设计(工作样片)很快就会推出。

以下是客户的要求。

 

1) 1)、具有输出压摆率控制

2)绝对最大值必须超过22.5V

(正常工作电压通常为7~18V,但可施加22.5V 电压)

3) 导通电阻:低于100m Ω

4) 工作电流3A

5) 限制电流3.5A (可调节)

 

TPS2421-1/-2、TPS2590是备选器件、但它没有输出压摆率控制。 压摆率取决于应用程序( Rload)。

(它们具有用于故障计时器的 CT 端子,但未指定输出压摆率.... 我的理解是否正确?)

TPS259270、TPS259010能够提供出色的性能、但很遗憾 ABS 最大值为22V。

我找不到它、但 您是否会建议 TI 的解决方案1)~5)、该解决方案在本月内处于活动状态?

 

谨致问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Kanji Shibatani、

    感谢您的联系!

    请查看 TPS24750/1器件。 请参阅应用部分中的"栅极电容器(dv/dt)控制"、如果您有任何疑问、请告知我。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rakesh-San

    立即感谢您的回答!!

    我知道 TPS24750是一个很好的候选器件。

    再次感谢你