This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CSD18543Q3A:查找具有相同封装的 CSD18543Q3A 部件或替代部件

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18543Q3A, CSD17308Q3, LM25141, CSD19537Q3, CSD17575Q3, CSD17304Q3, CSD17309Q3, CSD16327Q3, CSD16340Q3, CSD16323Q3, CSD16411Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655003/webench-tools-csd18543q3a-looking-for-csd18543q3a-parts-or-alternative-part-of-the-same-footprint

器件型号:CSD18543Q3A
主题中讨论的其他器件: CSD17308Q3LM25141CSD19537Q3CSD17575Q3CSD17304Q3CSD17309Q3CSD16327Q3CSD16340Q3CSD16323Q3CSD16411Q3

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我在 WEBENCH 的帮助下设计了24VDC 至6V 直流/ 2A 转换器电路、并且已经获得了 PCB。 现在是组装评估板的时候了、但低侧 MOSFET CSD18543Q3A 在所有分销商中均已缺货。 是否有任何方法可以获取器件? 现在、我只需要三个。

德州仪器(TI)、您能否推荐采用相同封装(VSON 8、18mm2)的替代器件?

CSD17308Q3用于高侧 MOSFET。  我还想知道我是否可以将其用于  CSD18543Q3A。

如需了解相关信息、请参阅 WEBENCH ID:  

1104891/89 LM25141RGER

感谢您的任何帮助或建议。

谢谢你。

此致、

Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、
    在这种特殊情况下、我们可能会为您提供帮助、但对于建议您为 HS 使用30V FET 和为低侧使用60V FET 的设计、我感到有点惊讶。 可能会有一个更优化的解决方案。

    除了 webench、我还建议您使用我们的在线降压转换器工具、看看您是否推荐了相同的 FET。

    webench.ti.com/.../FETPBWizard.jsp

    我将与朋友一起请求您、以便我们可以离线进行有关样片的对话。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、
    感谢您的跟进。

    因此、我尝试了您推荐的工具"MOSFET 功率损耗计算器"、其中 LM25141控制器和 CSD17308Q3用于固定 HS FET。
    我将其他参数设置如下:VIN = 24.0V、Vout = 6.0V、Iout = 2.0A、L1 = 5.0uH。 F_PWM = 2MHz。

    我使用了采用 SON3x3封装的 LS FET、但总 PD 超过1.4W。
    在 CSSD18543Q3A 的 WEBENCH 设计中、我得到的功率仅为0.76W。

    我看到 CSD19537Q3 (VDS 最大值= 100、I 最大值50A)可用。 我想知道我是否可以改用该器件。
    目前、我在" WEBENCH "和"MOSFET 功率损耗计算器"工具中都看不到该器件。

    此致、

    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、
    我将为您研究功率损耗差异。 您能否具体确认您所指的 PD 是 LS FET 的 PD、而不是总功率损耗?

    MOSFET 功率损耗计算器通常会考虑二阶效应、例如在较高频率下尤其不利的共源极电感(2MHz 实际上会将其推入该输入电压)、并且还会假设结温更高、 因此、我更倾向于相信这些数字、但我将进行调查。

    理论上、您可以使用 CSD19537Q3、但 CSD18543Q3A 的栅极电荷更低、电阻更低且成本更低。 CSD18543Q3A 无疑是一款比 CSD19537Q3更好的解决方案、而且获得 CSD18543Q3A 的样片实际上会更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

    随附 WEBENCH 设计报告。

    您也可以访问克隆工程的以下共享链接:

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=DD5AABD6F55F7C64

    除非一周内我能获得 CSD18543Q3A 的样片、否则我需要寻找一种可行的替代方案。 由于 PCB 已经制成、因此我必须仅使用 SON 3.3 x 3.3mm (DNH0008A)类型。

    (请参阅用于 高侧 FET 的 CSD17308Q3T 部件)

    以下部件可从 Digi-Key 获得。

    CSD19537Q3
    CSD17575Q3
    CSD17304Q3
    CSD17309Q3
    CSD16327Q3
    CSD16340Q3
    CSD16323Q3
    CSD16411Q3

    您能告诉我哪一个最适合您吗?

    我还想知道是否可以将  CSD17308Q3T 同时用于 HS 和 LS。

    感谢您的参与和帮助!

    Dennis

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_1104891_5F00_89_5F00_120388166.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、
    好的、Webench 在 LS FET 上的振铃方面相当保守、这就是建议您使用60V FET 的原因。

    如果您在美国、请接受我朋友的请求、我可以直接向您发送3个器件。 否则、我建议使用 CSD19537Q3。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、
    太棒了! 你人很好。

    我已接受您的朋友请求。

    我们的办公室位于加利福尼亚州圣拉蒙、如果您不知道我们的地址、请向我发送电子邮件。 我会告诉你

    dkong@rheosense.com

    非常感谢。
    此致、

    Dennis