This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ27411EVM-G1A:器件树源代码

Guru**** 2559040 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667490/linux-bq27411evm-g1a-device-tree-source-code

器件型号:BQ27411EVM-G1A

工具/软件:Linux

大家好、

我正在将 BQ27411-G1A 电池监控器移植到我的平台。 我有支持 BQ27411-g1a 的 bq27xxx 驱动程序源代码。 需要有关在.dtsi 中添加节点的帮助、计划通过 I2C 映射器件。

请提供器件树源代码或任何参考文档以帮助实现该代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    遗憾的是、我们没有要共享的源代码。 要为器件编写您自己的驱动程序和软件、请参考以下应用手册:
    www.ti.com/.../slua801

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我正在寻找最小的配置设备树(.dtsi)文件。 如果它是通用的、则 可以参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Madan、
    很抱歉、我没有分享。 关于 Linux 驱动程序、以下链接中的内容就是我们在这方面所能获得的所有内容。

    www.ti.com/.../slua543.pdf

    谢谢
    Onyx