This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源开关中存在接地短路问题

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666931/ground-short-problem-in-power-switching

我用以下 目标制作了上述电路:

我在 晶体管 Q8基极上施加的脉冲被传递到作为 IRF540 MOSFET 源极端子的输出端子。  

2.当运算放大器的输出以负基准为基准时、MOSFET 应始终处于关闭状态。

最顶层的电路分支应承载高电流。

我问过一些朋友关于这个马戏团的事情,他们告诉我,它实际上是否适用,你不能直接把地面短接到晶体管和其他一些东西。

请指明是否有任何错误。

P.S. 我已经运行了 PSpie 仿真、并给出了预期的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    您讨论的电路未附加/包含在您的帖子中。  请务必使用  
    插入代码、附加文件等...  然后单击工具栏上的"附加"图标以包含原理图。   

    感谢您使用 E2E、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是电路。

    感谢您指出这一错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    运算放大器的电源电压是多少? 20V? 如果没有反馈、您将使用运算放大器作为比较器、并根据您使用它来创建逻辑高电平输出的输入电压。 如果未切换放大器输入、则将该节点连接到恒定直流电压更有意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处、运算放大器用作比较器、参考电压电平为+20V 和+0V。

    运算放大器用作将脉冲从晶体管 Q8集电极端子传递到 MOSFET 基极之间的开关。

    谢谢。

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据、您似乎需要一个"and"型函数、其中运算放大器输出和 V15输出必须驱动为高电平才能使 M1晶体管导通。

    这看起来正常、但实际实施可能需要一些额外的组件、并根据系统中的电感/电容进行测试、这可能会导致出现不需要的电压/电流。