This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:开漏输出最大电压轨

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667393/ucd9090-q1-open-drain-output-max-voltage-rail

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件: UCD9090

我计划使用其中一个 UCD9090-Q1 GPIO 作为漏极开路。 它是否可以连接到10k 上拉至5V 的电压? 对于该器件、开漏输出可通过1k~10k 电阻连接到的最大电压是多少?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    施加到任何引脚的最大电压为 V33A + 0.3V。  5V 超出规格。

    是否要通过 UCD9090打开5V 开关? 您会考虑使用负载开关吗?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Yihe。 我不想打开一个5V 开关。 我希望将 UCD9090-Q1的其中一个 GPIO 与5V 逻辑连接。 我希望它按如下方式工作:
    如果输出为低电平、其开漏将拉至接地。
    如果输出为高电平、则其漏极开路关闭、因此输出通过10k 电阻上拉至5V。

    从你所说的话来看,这似乎是不可能的。 如果我使用3.3V 电源、则输出将在3.6V 时达到最大值。 对吧?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 IO 上施加5V 电压超出规格、器件无法支持这种情况。
    此致
    Yihe