This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在"密封"模式下写入寄存器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/663359/bq78350-r1-writing-register-in-sealed-mode

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQ78350

您好!
是否可以在 密封模式(SBS 命令0x70)下写入寄存器? 客户希望将一些信息数据写入这些寄存器。 或者、是否只能在 SM 总线上首先启用非密封模式?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI Holder、
    如果封装是密封的、则必须将其解封才能执行大多数写入和多次读取。 请参阅技术参考手册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您写了"执行大多数写入"。 是否有任何例外?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    bq78350-R1技术参考手册的表17-2中有一列显示了密封时不可用的 MAC 命令。 密封时可写入0x0010关断、有关其他内容、请参阅表。 有关该命令的部分的文档文本中提供了更多详细信息。
    SBS 命令的摘要表17-1显示了各种 R/W 命令 这些器件采用密封模式、有关详细信息、请参阅相关部分的文本。
    这是一个大文档、我相信它不是完美的、但它是参考、除非我们发现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户再次向我解释了他想要做的事情。 在密封模式下、他需要一些空间来存储 bq78350上的应用数据(高达20字节)。 您是否看到了可能的情况?

    此致、Holger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、
    bq78350-R1没有用于应用数据的通用读取/写入空间。 命令0x70处有一个制造商信息块、如果制造商在制造时存储了一些内容、则为32字节、但在操作中只能读取。