This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119EVAL:此评估板上的覆铜有何用途?

Guru**** 2611485 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655368/lm5119eval-what-is-the-purpose-of-the-copper-neckdowns-on-this-eval-board

器件型号:LM5119EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5119

您好!

我一直在研究 LM5119、我注意到评估板在所有4层上都有一些有趣的覆铜。

对于 C27/C23、我假设该区域的下连接器强制频率电流来自电容器? C26/C22可能也有类似的情况吗?

我还注意到 C43/C44之间的连接较大(未组装)。 我想知道这些连接是否也会鼓励电容器提供瞬变源、而更大的连接来处理流经该区域的高电流?

希望获得一些有关如何考虑这种布局的信息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我同意您的看法、布局布线中的坏处是使交流电流被电容器很好地过滤。

    谢谢