This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A 电池检测问题。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654386/bq25703a-bq25703a-battery-detection-question

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ24773

尊敬的 TI 团队。

BQ25703A 能否识别充电期间的电池分离?

对于 BQ24773、只有在电池未充电时才能识别电池的分离。

我们需要更改部件。

如果有部件可以在充电过程中检查电池是否分离、请推荐。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq25703A 和 bq24773都是主机控制从充电器。  它们还具有 BATPRES 引脚。

    bq24773 /BATPRES 引脚:低电平表示存在电池、高电平表示缺少电池。 当 BATPRES 引脚从低电平变为高电平时、器件退出学习模式并禁用充电。 寄存器0x15()值恢复为默认值。

    bq25703A CELL_BATPRES 引脚:用于1-4节电池设置的电池选择引脚。 CELL_BATPRESZ 引脚从 VDDA 偏置。 CELL_BATPRESZ 引脚还将1节电池的 SYSOVP 阈值设置为5V、2节电池的 SYSOVP 阈值设置为12V、3节/4节电池的 SYSOVP 阈值设置为19.5V。 CELL_BATPRESZ 引脚被拉至 VCELL_BATPRESZ_FALL 下方以指示电池移除。 该器件退出学习模式并禁用充电。 REG0x05/04()恢复为默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wang5577

    建议检查 BATPRES 引脚。
    但是、BATPRES 无法确定电池在充电期间是否断开。
    BQ25703A 在电池充电时是否可以检查电池是否已取出?
    是否有解决方案可以检测充电时电池是否断开?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    系统硬件使用 BATPRES 引脚告知充电器电池已被取出。 此外、充电器将充电电流寄存器重置为零并禁用。 如果您仍然认为这不是电池断开检测、我无法为 bq24773和 bq25703A 提供其他电池断开检测功能。 您必须使用主机控制器来执行电池断开检测功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Wang5577

    BQ24773 EVM 套件经过测试、能够在电池未充电时正常识别电池分离。
    但是、如果您正在充电、
     即使它被移除、BATDRV 的输出也不会下降到低电平、BAT 的电压也不会下降。
    在 GUI 中将充电电流设置为0mA 后、电池移除时通常会识别该电流。
    我想检测充电期间电池何时断开。 我想确保 BQ24773和 BQ25703A 支持该功能。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24773和 BQ25703A 不支持此功能。 主机控制器需要检测它。 例如:主机控制器感测电池组 BATPRES 引脚电压变化。