This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 介绍双开关正向解决方案

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5100A, UCC27211A, UC2844A, UCC28C40, UCC28C44, UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667374/about-2-switch-forward-solution

主题中讨论的其他器件:LM5100AUCC27211AUC2844AUCC28C40UCC28C44UC2844

您好!

客户正在考虑各种正向电路。
我从客户那里得到了三个问题。
请给我建议。

请介绍可同时导通的栅极驱动器。
  客户需要双路正向转换器。

您能否介绍 TI 的正向转换器设计和新产品?

客户正在设计用于充电器的交流/直流转换器。
(考虑开发 LLC 谐振解决方案以外的解决方案)

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke -San、您能告诉我们什么类型的充电器吗?  电话?   电动汽车?  USB C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我是栅极驱动器团队的应用工程师、将帮助解决您的问题中的栅极驱动器部分。
    对于栅极驱动器–任何允许输出同时发生的半桥栅极驱动器都将起作用。 可使用 LM5100A (也可在以下主题中找到: e2e.ti.com/.../2268277。 UCC272xx 系列半桥驱动器是更新/更灵活的选项、例如 UCC27211A。

    您能详细介绍一下您的系统限制和应用吗?

    至于控制器–只需使用通用 PWM 即可。 可以使用 UCC28C40 (由控制器组建议)或此线程中的 UC2844A。 (e2e.ti.com/.../2124376)

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JEFF-SAN、Ion-San、

    感谢您的回答。
    目标充电器的类型是电动工具(割草机等)。
    目标功率为100W ~ 300W (最大值)。

    使用 LLC 时、输出电压范围会受到限制。
    此外、CRM 的纹波会增加。

    为了解决上述问题、
    客户正在研究和开发前向和2个前向。

    让我再问一件事。
    1.是否有针对100W 至300W 的正向电路设计示例?
    2.UCC28C44和 UC2844 栅极驱动器是否适合2开关正向?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅我为 TI/Unitrode 电源研讨会撰写的这篇文章。
    设计评论:交流线路供电转换器的分步方法
    http://www.ti.com/lit/slup229

    这是一种具有耦合电感器输出的2开关正激式离线150W 设计。

    更多研讨会材料位于此处:
    www.ti.com/.../index.html