This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2395185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655343/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

早上好、

我正在使用 BQ76940开发一个充电器、该充电器可用于15节电池、每个电池4.2V、总共一个 具有63V 的电池组。

但是、对于该设计、必须使用具有20V 5A 的 USB 充电器类型 C。
是否可以为电池组充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、
    请注意、bq76940不是充电器、而是用于连接到电池以监控电压、电流和温度的监控器件。 我希望您的充电器包含一个转换器、用于将 USB Type C 电平的电压提高到电池组件的充电电压。