This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10011:6位时的启动输出

Guru**** 2558690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665229/lm10011-start-up-output-when-6-bit

主题中讨论的其他器件:LM10011

您好!

在6位模式下使用时、能否在下表中将 IDAC_OUT 在启动时仅设置为[0d]~[15d]?
如果可能、我想将其设置为53d、但在这种情况下如何确定 Rset 的电阻值?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yucto、

    如前所述、LM10011有16个启动代码、即0d 至15d。 如数据表中所述、在4位或6位模式下、只需一次 VID 命令转换即可将电流更改为预编程启动电流以外的值。 我建议您遵循数据表示例、使用反馈电阻器将 Vout 设置为最高值、并设置 Rset 以提供所需的启动输出电压。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、David - San、

    感谢你的答复。
    我能否假设无法连接 Rset = 200至215kOhm 并将初始值设置为53d (例如)?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yucto、

    正确、启动值已限制为4位模式电流、如数据表中的表2所示。  您可以在4位模式下选择12d 或13d、然后使用一条命令将其设置为53d。

    希望这对您有所帮助?

    David。