This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:用于看门狗引脚切换的 GPIO 引脚配置。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655129/tps3851-gpio-pin-configuration-for-watchdog-pin-toggle

器件型号:TPS3851

您好!

我们将 TPS3851外部看门狗与 TDA2Ex 搭配使用。

根据 TDA2Ex_TRM、连接到 WDI 的引脚是多路复用引脚。

因此、我们需要首先将引脚设置为 GPIO。 然后、我们需要将 GPIO4_17配置为输出。

我们希望通过 GPIO4_17切换 WDI 引脚。

请告诉我们将多路复用引脚配置为 GPIO、将其配置为输出并切换 WDI 引脚的过程。

此致、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、

    不可原谅的是、我只能为您的电压监控器问题和需求提供支持。 您需要参阅 TDA2Ex 数据表和用户指南、以确定该器件的 GPIO 引脚的正确配置。 如果您认为配置正确、并且电压监控器没有响应、那么我可以与您一起找出原因。 您需要在 WDI 引脚上有一个下降脉冲、然后我才能帮助排除故障。 祝您好运!

    Michael