This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:bq24210输出不稳定

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655241/bq24210-bq24210-output-unstable

器件型号:BQ24210

您好!  

我在定制板上使用 bq24210、使用太阳能电池板为锂离子电池充电。

我正在将工作台电源的可变直流电源(仅用于模拟太阳能电池板输入)应用于 bq24210输入并测量 BAT 引脚上的输出电压。 我已将充电器配置为电池跟踪模式并将充电电流设置为0.8A。

以下是观察结果、

  1. 在空载条件下、充电器芯片输出在3.8至4.2V 电平之间以18Hz 频率振荡。 请参见随附的图像。
  2. 在输出 BAT 引脚上连接25mA 负载时、出现相同的输出电压振荡。

此问题的原因可能是什么?

感谢您的早期回应。

谢谢、

Ritesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、

    当未连接电池时、此充电器进入电池检测模式、在该模式下、输出稳压电压在3.8V 和4.2V 之间进行调制。  数据表第8.4.5.3节和图9流程图对更多内容进行了说明。