This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:GAT2提供的第二个栅极驱动器

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666020/tps23757-the-second-gate-drive-by-gat2

器件型号:TPS23757

您好!

我们收到了客户关于 TPS23757EVM 上 GAT2电路的问题。
请帮帮我们。

[问题]
如何确定 C22、C23、R18和 R19? 这些组件的用途是什么?
如果我们需要缩短开通时间,我们应该修改哪些组件?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-san、您好!

    下面的 TI 研讨会论文对此进行了更详细的介绍。
    www.ti.com/.../slup262.pdf

    如果需要快速导通、我建议选择具有较低栅极电容/电荷的 FET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 您的资料非常有用。 您能给我们介绍一下其他信息吗?

    如何确定 C23和 R19? 这些组件的用途是什么?
    -我们能否通过此电路调整开通时间?(R14用于栅极电阻器?)

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面是否有任何更新? 如果您能向我们提供反馈、我们将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-san、您好!

    C23应该足够大、以便有一个干净的 PWM 信号来驱动同步 FET。 我们已经看到它变为低至0.1uF。 不建议进一步增大该电压(为了降低阻抗)、因为它必须在关断期间完全放电(R19用于帮助更快地进行放电)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 很抱歉再次打扰你。 我们需要确保 R14。 这是栅极电阻器吗? 如果将其调整为较大值、导通时间是否会变慢?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashiro-san、您好!

    没错、R14是栅极电阻器、因为它设置为0欧姆、所以 FET 的栅极电容不会降低。 如果增大、是的、它将减慢 FET 的导通速度。

    此致、

    达尔文