This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:应该如何处理未使用的 CELL 引脚?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655297/bq76920-what-should-i-do-with-an-unused-cell-pin

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ4050

您好!

最近有一篇文章介绍了应连接到此芯片的最小电池节数。 我读出建议使用2节以上的电池。 BQ76920被设计成使用5节电池。

在我的情况下、我有一个电池、它有4节串联电池、所以我认为这应该也是可以的、我想吗?  

我的问题是、我应该如何处理未与电池连接的输入引脚? 我应该将其接地、保持断开连接、还是应该使用该引脚执行其他操作?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    bq76920将与4节电池配合使用。  请参阅数据表中的表8-1。  未使用电池的输入短接至下一个引脚。  应用手册 用于无绳电器的 bq769x0 BMS 配置 的图显示了减少了其他系列器件的电池节数、尽管不适用于4节电池、例如请参阅图3。

    如果您只使用4节电池、而不是使用一系列采用通用架构的应用、请考虑 bq4050、它可能提供更紧凑的4节电池解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    参阅数据表表8-1、这意味着:如果我要使用4节电池、VC3-VC4会相互短接。 芯片如何知道只有4节电池?

    因此、我的平衡电缆提供5根导线(+、CELL2、CELL3、Cell4、接地)、应连接到芯片的 VC5、VC4、VC2、VC1、VC0。

    由于 VC4和 VC3短接在一起、我应该测量 VC4和 VC2之间的电压以在这个引脚上获得一个电池电压。

    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    请参阅 bq76920的数据表。 请注意参数 UVMINQUAL 和任何说明。 低于 UVMINQUAL (如短路时)时、输入将不会用于 UV。 实施平衡控制的主机将需要知道短路的电池不应该在那里。
    是的、您在芯片上的连接看起来正确。