This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25071-Q1:VBAT (OVCH)电压

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25071-Q1, BQ25071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667431/bq25071-q1-vbat-ovch-voltage

器件型号:BQ25071-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ25071

尊敬的所有人:

该器件的 VBAT (OVCH)最大值为3.81V
相比之下、磷酸铁电池的最大充电电压全部为3.65V。
为什么该设置电压为高电平?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    LiFePO4充电曲线 bq25071 -Q1将使用恒定电流快速充电、直到电池电压达到 VBAT (OVCH)(典型值为3.7V)、然后终止充电。 之后、bq25071-Q1进入浮动电压调节阶段、输出电压典型值为 VBAT (REG) 3.5V。 输出被保持在这个值。 请参阅数据表图10。

    在充电与浮动条件下、电池上的最大电压可能更高。