This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667613/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1BQ40Z50

bq40z50-R1和-R2均支持使用 SHA-1进行身份验证。 这是主机一次性操作、用于识别原始(OEM)设备(电池)、对吧? 然而,似乎 不建议将 SHA-1号再延长几年。 SHA-2或 SHA-3是替代产品。 这些器件是否支持任何更新的协议?

 有关实施 SHA-1 (2、3?)的详细技术说明 除了技术参考之外、还有哪些其他规格?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Evgeniy、
    bq40z50器件支持 SHA-1认证。 例如、SHA1确实不如 SHA2 & ECC 安全、Google 去年发布了一篇关于首次 SHA1碰撞的论文作为理论练习(其他人在2017年之前讨论过它...)。
    bq40z50器件不支持 SHA1以外的其他身份验证机制。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我还从其他来源获得了应用报告 slua389a、该报告介绍了如何实现 SHA-1/HMAC 身份验证。