This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10501:2.5V 应用原理图错误

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ10501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655266/lmz10501-2-5v-application-schematic-error

器件型号:LMZ10501

您好!

Vout = 2.5V 时应用原理图中推荐的电阻器(数据表 SNVS677F 修订版第18页的图25) f 自2014年11月起)与第14页的公式(5)不符。

建议对 Rb 使用118k (以及150k RT)、但使用公式(5)计算 Rb 时、结果仅为111k。 针对其他三个应用原理图推荐的顶部和底部电阻器(对于1.2V、1.8V、3.3V)与公式(5)完全匹配。 看起来是拼写错误或复制粘贴错误。

请仔细检查2.5V 应用原理图的正确性、并确认它确实是错误。 或者 我是否遗漏了任何内容?

此致、

Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    感谢您指出这一点。 是遵循 LMZ10501数据表(SNVS677F)的公式5、对于2.5V 的输出电压、RT 电阻为111k。 我将让某人查看更新此文档。

    此致、

    Jimmy