This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:安全模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664213/bq40z60-safety-mode

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2

您好!

我看到操作寄存器中的 SS 标志设置为1。 在浏览文档时、它指出该位与安全模式相关联。

a)什么是安全模式?

b)该位置位时、对器件施加了哪些限制?

c)如何清除 SS 标志位?

谢谢、

Keith、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    在您使用 bq40z60进行设计之前、我们希望确保您已考虑了所有选项以及使用此类紧密集成解决方案所面临的挑战。

    我们发现、许多使用 bq40z60的客户在设计电路板时遇到困难、无法通过 EMI 测试。 这是因为在布置包含开关模式器件的集成解决方案时、您的自由度有限。 在一个 IC 中集成充电、监测和保护功能听起来很有吸引力、实际上、通过使用单独的充电器和单独的监测计、您可以获得更大的灵活性、并且实际上可以更轻松地进行设计。 您不仅可以从更广泛的充电器和监测计中进行选择、还可以利用更新的技术和更新的固件。 分立式多节电池充电器的常见选择范围从具有 bq2417x 等集成 FET 的独立充电器或 bq2461x 等外部 FET (用于更高电流)到 bq2477x 等 SMBus/I2C 控制型充电器。 最新且最有趣的充电器是降压/升压充电器 bq2570x、它允许您获取任何电压输入并为任何电池电压堆栈充电、以及将该电池电压升压或降压至任何目标电压。 它非常适合 USB Type-C 和 USB-PD 应用。 在监测计侧、最常用的新型独立监测计是 bq40z50-R2、它具有最新的功能集和更广泛的安全和保护选项。

    当然,无论您选择哪种 IC,TI 都能为您提供支持,但请务必考虑您的所有选择,不要认为集成始终是最佳的。

    a) bq40z50-R2等其他器件上的[SS]安全状态位与所有安全位进行或运算。 如果任何安全位被置为有效、SS 被置为有效。 对于 bq40z60、功能应该相似-我正在与固件团队合作进行确认。

    b)我正在与固件团队合作进行确认。 我将在星期四的工作结束前更新此主题。

    c)是否有任何安全位置位? 请确保它们未置位。 拆开器件密封应清除 SS 标志。

    请告诉我问题是否仍然存在。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    a)您是否收到了固件团队的回复
    b)您的固件团队提供的任何更新
    c)器件已解封? 为什么设置 SS 标志并不明显?

    作为一个背景、我们已经在已部署的产品中使用了 BQ40Z60。

    谢谢、
    Keith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    您最初问:c)如何清除 SS 标志位?

    回答上述问题:c)拆开器件封装将清除 SS 标志。

    回应:c)器件已解封? 为什么设置 SS 标志并不明显?

    [SS]安全模式位与所有安全位进行或操作。 如果任何安全位被置为有效、SS 被置为有效。

    此致、
    Bryan Kahler