This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:对光耦合器与 LM5026 COMP 接口存在疑问

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666602/lm5026-doubts-regarding-optocoupler-to-lm5026-comp-interface

器件型号:LM5026

朋友们、您好!

我对光耦合器到 LM5026 COMP 接口有疑问。 请参阅图16。 将光耦合器更改为 LM5026数据表中的 LM5026 COMP 接口。

当输出电压增加时、光耦合器将传导更多电流、这将导致 COMP 引脚上的电压增加和镜像晶体管(软启动引脚)上的电压降低、并导致 COMP 的反相引脚导致占空比增加。 因此、输出电压的增加会导致占空比的增加。但实际上、我们需要增加输出电压应该会导致占空比的降低。请解释一下原因。

Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aneesh:

    LM5026在电流感应斜坡上有电流需求、在 COMP 引脚上有电流需求。 当 Vout 增大时、光耦合器的电流将增大、从而增大进入 COMP 引脚的电流。 为了平衡这一点、镜像晶体管(SS 引脚)上的电压将减小。
    这意味着比较器的反相引脚具有更小的电压。 该电压设置 CS 斜坡将终止的倾翻点。 因此、较低的电压会设置一个较早的倾翻点、该倾翻点会反映为占空比减小。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    感谢您的回复。 我有一个疑问。 在电流模式控制技术中、我们将比较电感器电流斜坡波形与误差信号。 但是、如果如所附波形的图16所示比较电流感应斜坡信号、则占空比只能在0到50%之间变化、但对于降压稳压器、需要在0到100%的占空比之间变化。 那么、降压稳压器中的电流模式控制是如何工作的?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh:

    我将随附一些论文、这些论文将帮助您了解降压转换器中的电流模式控制工作原理。

    1. http://www.ridleyengineering.com/design-center-ridley-engineering/38-control/59-016-buck-converter-with-current-mode-control.html
    2. http://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf
    3. http://www.elect.chuo-u.ac.jp/sugimoto/publications/pdf/2007/saku4.pdf 
    4. 文件://C:/Users/a0221769/Downloads/AN028_EN.pdf    

    本文详细介绍了降压转换器的电流模式控制、并将为您提供有关此主题的详细说明。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、区域、

    我浏览了您与我共享的文档。 但我仍然有同样的疑问。 在 Ridley Engineering 的第一个参考中、以绿色给出的电流信号与误差信号进行比较。 在这种情况下、我们只能将占空比从0更改为50%、但它仍然是如何工作的?

    此致
    Aneesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aneesh:

    现在我理解您的问题、当占空比从0-50%变化时、它反映了 MOSFET 开关和每个周期的周期。 但是、来自电感器的绿色电流信号在这个周期的每个周期中都从0-100%上升。
    此外、在第一篇白皮书中、没有任何东西会使电流信号达到100%。

    我希望这能回答你的问题。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    我理解这一概念。感谢你的答复。

    此致

    Aneesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很乐意帮助 Aneesh、如果您的问题已得到解决、请点击"已回答"。

    谢谢  

    区域