This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:使用微控制器的 GPIO 启用 LM5145

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666291/lm5145-enable-lm5145-using-gpio-from-microcontroller

器件型号:LM5145

您好!

对于我的其中一个应用、我希望将 LM5145的 EN/UVLO 引脚连接 到微控制器 GPIO、而不是连接到 Vin。  输入电压值>24V

GPIO 的输出电压为3.3V。 我正在尝试为此设置计算分压器网络。

为了设计分压器、我应该考虑 Vin (on)、Vin (off)、Ven、I_hyst 的哪些值?

提前感谢、

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    DS 中的值仅与图33相关。 这意味着、如果您的电阻分压器与 Vin 断开。 您具有迟滞以确保电源不会抖动。 您不必实现迟滞、因为使用 GPIO 是数字控制而不是模拟控制、因此不会出现抖动、因此您无需使用 LM5145上的迟滞功能。 建议将使能引脚直接连接到 GPIO。

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 David 的回答。 直接连接将是一个很好的解决方案。

    此致、
    Nikhil