This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:内部电流限制为20A

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1H000-Q1, TPS1HA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655064/tps1h000-q1-internal-current-limit-by-20a

器件型号:TPS1H000-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS1HA08-Q1

尊敬的电源开关团队

我希望具有 TPS1H000-Q1等规格、其内部电流限制范围为10A 至20A。

但是、我可以搜索内部电流限制为4A 的电源开关

  您是否具有 TPS1H000-Q1等内部电流限制为10A 至20A 的规格。 和加载地图?

谢谢

此致

Gerald Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有具有10A 至20A 内部电流限制的单通道器件。 TPS2H160具有9A 至15A 的电流、如果并联、则电流几乎为18A 至30A。

    TPS1HA08-Q1的内部电流限制固定为20A。

    此致