This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65631:静态电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/666711/tps65631-quiescent-current

器件型号:TPS65631

该器件的静态电流规格是多少?  数据表似乎完全省略了看似非常关键的规范.....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、雷达、

    该器件及其外部组件的静态电流相对较高、因为升压转换器是永久开关的。
    我在使用 Toko/Murata 的 DFE252012 4.7uF 电感器的典型单元上测量的值在2.9V 输入时介于8.9mA 和4.5V 输入时介于5.9mA 之间。 该电流不仅是器件的静态电流、而且是整个电源的静态电流。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯... 嗯、现在我处于一个不舒服的位置。  我曾问过其他人这个问题;他们将我定向到器件数据表的第6页、第1行建议100nA 是我想要的答案-事实上它没有弦静态、这就是我错过了它的原因。  CTRL 引脚被定义为"ENABLE"功能;从方框图中、我可以看到每个桥臂上都有一个串联 FET、因此我们似乎可以"关闭输出。  您的帖子似乎暗示我们不能这样做;因此我感到困惑。   

    该器件的预期用例是便携式/可穿戴设备;因此... 它是否始终如您所说的那样真正为6-8mA;或者如果我将 CTRL 拉至低电平、它会关断并保持良好状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、雷达、

    该器件的关断电流为0.1uA (CTRL 低电平)、一旦器件启用、它将消耗6至8mA 的电流、因为转换器将永久运行。 其他客户通常在面板消耗低电流期间使用计时控制器内的电荷泵。

    此致、
    Brigitte