This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:如何读取 bq76pl455-Q1辅助 ADC 上的温度

Guru**** 2613485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655156/bq76pl455a-q1-how-to-read-temperatures-on-auxilliary-adc-of-bq76pl455-q1

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455-Q1BQ76PL455EVM

您好!

我已将 bq76pl455-Q1整合到 PCB 中、以用于我的电池管理系统应用。 在这里、我将为此应用使用13节锂离子电池和8节热敏电阻。

我能够根据示例 C 代码读取 bframe[132]数组上的电池电压。  

103AT-2 10kohm 热敏电阻用于温度测量。 我已根据 bq76pl455evm 原理图制作了辅助热敏电阻电路。  

现在、我想使用热敏电阻测量温度。 我已经更新了 NCHAN 寄存器中用于读取辅助通道的更改。

我是否进行了更多更改才能使其正常工作?

我将在哪里观察此温度值? (如果它在 bframe 中[],它的缓冲地址是什么?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ritul、

    您必须在 CHANNELS 寄存器中将其置位、以启用 AUX 读数。 通道中每次启用的转换返回两个字节、因此 bFrame 中的位置 将取决于该寄存器中启用的内容。

    然后、您可以将您读取的电压映射到热敏电阻数据表中的腐蚀性感应表、以指示温度