This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61251:100%占空比中的贪睡功能。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667259/tps61251-snooze-function-in-100-duty-cycle

器件型号:TPS61251

尊敬的 TI 支持:

我想问的是、当输入电压大于输出电压时、TPS61251的贪睡功能是否在100%占空比下工作。

我很感兴趣的是、只有当我的 Vin 降至编程的 Vout 电压以下时、升压器才会工作。

非常感谢。

Mihai Vitanescu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一些时间来检查这种情况下的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、贪睡模式仍然工作、输出电压等于输入电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、
    非常感谢您的回答和帮助。
    这确实有助于我们使用此组件。
    此致、
    密海