This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650 TS 引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24296M, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655145/bq24650-bq24650-ts-pin

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件:BQ24296M

你(们)好   

如果客户产品有两个包含太阳能板和锂电池的电源、因此客户在一个电路板中使用了 BQ24650和 BQ24296M、并且两者都有 TS 引脚、我的问题是如何为这两个 part.ca连接此"TS"、我们直接连接"TS"。

虽然它只有一个器件同时工作、但我想知道 如果我们直接连接"TS"、阻抗效应是否有效、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个器件的 TS 电压窗口不同。 如果您只需将这两个 TS 引脚连接在一起、则 TS 功能将无法正常工作。
    TS 引脚上将有两个不同的电阻分压器、一个分压器用于 bq24650、一个分压器用于 bq24296M。 我假设您只有一个热敏电阻。 因此、您将有两条单独的路径连接到热敏电阻。 建议在每条路由上添加交换机。 例如、此时使用 bq24650、而 bq24296M 不使用。 将 bq24296M TS 引脚连接到热敏电阻,同时将 bq24650 TS 引脚连接到热敏电阻。