This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH12000W:导通时、20ms 后会出现压降。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH12000W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655178/pth12000w-voltage-drop-appears-after-20-ms-when-turn-on

器件型号:PTH12000W

器件名称:PTH12000W

进行测试:无负载导通(负载为0至1.5A 时出现相同的压降、但如果负载较高、压降较低。) 通过使用2A 的负载、压降消失。

图1:在无负载的情况下打开。 (黄色) Vin = 12V、(绿色) Vout = 3V3

图2:无负载导通20ms 后出现的毛刺脉冲的详细信息。 (黄色)输入电压= 13.2V、(绿色)输出电压

通过使用不同的配置、这个300mV 的压降出现在无负载(0至1.5A)的情况下:

-         Cout = 33uF + 100uF + 100uF (Cin = 47uF + 47uF)

-         Cout = 33uF + 100uF (Cin = 47uF + 47uF)

-         Cout = 33uF (Cin = 47uF + 47uF)

-         Cout = 0 (Cin = 47uF + 47uF)

-         Cout = 330uF (Cin = 47uF + 47uF+ 330uF)

 

我们需要移除此压降、因为对于我们的应用而言(从3V3到3V0)是不可接受的。

为什么会出现这种压降?  是否有任何方法可以删除它?

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔:

     启动期间  的 PTH12000W 前20-25ms 输出电压  受预偏置控制。 。 预偏置启动条件是电源模块输出变为活动状态之前、电源模块输出端存在外部电压。 当来自另一电源的电流通过 FPGA 或 ASIC 等双电源逻辑组件进行反馈时、这种情况通常发生在复杂的数字系统中。   

    是否可以将 PTH12000W 预载到大约2安培。

    如有任何疑问、请发送电子邮件至 tguerin@ti.com

    Tom