This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:器件是否能够容忍使用另一个电源对其输出进行 ORing?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654996/tps82130-will-part-tolerate-oring-its-output-with-another-power-source

器件型号:TPS82130

您好!

我计划使用 TPS82130器件来满足降压电源转换需求、当输出电源轨由另一个电源驱动时、器件的输出很可能会看到施加了外部电压。 这种情况可能是出于多种原因发生的、包括有意使用备用电源。

在这些条件下、TPS82130器件将通过将 EN 引脚下拉至 GND 来禁用、以便在任何给定时间连接到 Vout 轨的一个和唯一一个电源都处于活动状态。 此外、它的输入仍将由适当的电压源供电、最有可能是+5Vdc、因此不需要担心反向电流从器件的输出端到其输入端通过内部开关 MOSFET 的体二极管。 但是、与输出引脚相关的所有内部电路将面临外部施加的电压。 此外部电压范围为0至+5V、最有可能的值为+1.2Vdc 或+1.8Vdc。

问:TPS82130器件在通过 EN 引脚禁用时向其输出引脚施加外部电压时是否能够承受这种模式、或者我是否应该采取一些措施来保护该器件不受该条件的影响?

请为我澄清这种情况。

此致、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我为一个非常类似的案例编写了此应用手册 :www.ti.com/.../slyt689.pdf 它也位于 TPS82130产品文件夹中。

    由于 TPS82130在您的方案中已禁用、并且输入电压大于输出电压、因此这种情况完全正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Chris。 它回答了我的问题。