This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59711:RGB LED 闪烁问题

Guru**** 2613495 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59711, TIDA-00979, TLC5971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653874/tlc59711-rgb-led-flickering-issue

器件型号:TLC59711
主题中讨论的其他器件: TIDA-00979TLC5971

您好!

我使用菊花链中的 RGB LED 驱动器(2个否)来驱动8个 RGB LED。 当我尝试以黄色驱动单个 RGB LED 时、其他 RGB LED 以相同的黄色闪烁、强度较低。

观察结果:
 在对 LED 驱动器进行单次写入操作(每个驱动器为224位)的情况下、会看到 LED 闪烁。 应保持关闭状态的 LED 指示灯亮起片刻、然后熄灭。(如闪烁)

谢谢、此致、

Mohammed Ismail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohammed、

    您能否尝试仅发送一个 TLC59711数据来测试一个器件是否正常?

    请向我发送您的原理图、以便我可以检查硬件。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您的回复。

    我尝试删除一个 LED 驱动器 IC。 它在使用一个 LED 驱动器时工作正常。

    下面是原理图。

    谢谢、此致、

    Mohammed Ismail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohammed、

    原理图正常。

    由于一个器件运行良好、我认为代码可能不正确。

    以下是 TIDA-00979的 TLC5971代码:

    e2e.ti.com/.../4135.3113.TLC5971.ce2e.ti.com/.../2043.TLC5971.h

    请参考并检查您的代码。

    谢谢。

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    我看到问题与内部锁存时序要求有关。 在系统重负载期间、我们无法满足此要求。

    谢谢、此致、
    Mohammed Ismail