This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100。 GPCCHEM

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/667551/bq34z100-g1-bq34z100-gpcchem

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好!

我将 BQ34z100-G1 与8s2p LiFePO4电池搭配使用。 我想使用 GPCCHEM 工具来匹配我要在应用中使用的单元格。  

我已经阅读了上传存档的指南、我已经看到了所需的步骤:

-使用具有标称值的 CC/CV 为电池充电。  

-让电池放电2小时。

-用 C/10对电池放电。

-让电池放电5小时。

我怀疑使用 LiFePO4时、由于 LiFePO4电池的放松时间更长、休息时间是否应大于等于或等于那些时间。  

非常感谢您的参与、

此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    您绝对正确- LFP 电池的静置时间将增加。 此休息时间可能需要48小时以上。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    非常感谢您的快速回复。

    然后、LiFePO4电池所需的程序应为:

    -使用 CC/CV 为电池充电

    -让它放松48小时。

    -用 C/10对电池放电。

    让它再放松一下48小时。

    此程序是否正确、或者您是否建议我再次放松?

    非常感谢您的参与、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、

    这应该起作用。 电池处于充电状态的时间可能会更短。 如果是关键时间、请查看日志以确定电池在充满电后何时处于剩余状态(应看到配置文件变平并略微下降)。

    此致、
    Bryan Kahler