This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:在 TPS53355数据表的方程式12中、D 代表什么

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655015/tps53353-what-does-d-stand-for-in-equation-12-of-the-tps53355-datasheet

器件型号:TPS53353
主题中讨论的其他器件:TPS53355

在2016年11月重新查看的 TPS53355数据表中、D 在等式12中代表什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    "D"是"占空比"。 对于 eq、使用 D = Vout/Vin。 12.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 D 中使用了 Vout/Vin

    对于 Vinj_SW、我得到的值为2mV
    Vin =12V、Vout =1V、R7 = 41.2K、C1= 22nF、Fsw = 500kHz

    2mV 看起来是正确的吗? Doesm't 似乎必须增加 VFB 引脚的纹波。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    R7看起来很高。 我想知道您的其他设计来检查它。 LOUT Cout、Fsw 等 您能否发布或提供设计公式工作表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以向您发送我不想在这里发布的工作台原理图/数据。  我如何保密地将其提供给您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    我的电子邮件是 j (dash) tucker (at) ti (dot) com