This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:输出范围

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664774/tps562201-output-range

器件型号:TPS562201

你(们)好

TPS562201提供0.76V 至7V 的输出范围。

为什么上限高达7V?

什么是限制?

客户是否需要考虑将输出电压配置为7.5V?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件采用 D-CAP 结构、可限制7V OUT。 我们将在中国新年假期后为您提供更多的描述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    DCAP2控制是一种恒准时控制。 对于 TPS562201、最大占空比约为80%。 它有一个最短关断时间来限制最大占空比。 由于它是一个恒定导通时间控制、因此器件只能调整关断时间来适应外部振荡、例如负载瞬态。 在这种情况下、达到最大占空比使用有风险。 在这种情况下、我们建议客户使用占空比小于70%的器件。 由于 HSFET 有一定的裕度和损耗、对于12V 输入电压、我们建议7V 输出电压是一个良好的最大输出电压。 如果您的输入电压较高、则可以将输出电压设置为7.5V。 谢谢!