This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561208:7.3.1自适应导通时间控制和 PWM 运行

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/664358/tps561208-7-3-1-adaptive-on-time-control-and-pwm-operation

器件型号:TPS561208

大家好

如果我们问 TPS562108、您会介意吗?

描述为"7.3.1自适应导通时间控制和 PWM 操作"。
 这些注释是否适用于 TPS562108?

 功能方框图中的单次触发 Ton 是什么?

它是否意味着:
“此一次性持续时间的设置与转换器输入电压 VIN 成正比,与输出电压 VO 成反比。
为了在输入电压范围内保持伪固定频率、这称为自适应导通时间控制。
当反馈电压降至基准电压以下时、一次性计时器复位、高侧 MOSFET 再次导通。'

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应自行决定 TPS562101。 在我的中国新年假期后将查看数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San

    您能告诉我们您的情况吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason San

    我们假设您的工作日如此繁忙。
    不过,你可否给我们回覆?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好、

    您是否在讨论 TPS561208? 该器件是 DCAP2控制器件。 它是一种恒定导通时间控制模式。 与传统的电压或电流模式不同、没有内部时钟来启动开关周期以实现恒定导通时间控制。 高侧 FET 将以从一次性电路生成的内部计算固定导通时间导通。 此导通时间根据输入电压、输出电压和所需的固定频率计算得出。 仅当 FB 电压降至 Vfbref 以下时、才会启动开关周期。 希望它能回答您的问题。